This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:单端信号和差分信号之间的差异

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052376/tms320f28379d-difference-between-the-single-ended-and-differential-signal

器件型号:TMS320F28379D

大家好  

我对 ADC 有一点怀疑  

 单端和差分信号 如何使用 TMS320F28379D 为差分信号编写程序有何主要区别?

是否有人可以共享样片计划?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数情况下、单端信号需要单个输入引脚、而差分信号需要一对输入引脚、这是通过减少差分模式下可用输入的数量来实现的。 请参阅器件数据表和 TRM、了解在单端和差分信号的情况下如何分配引脚。

    对于通过 ADC 对差分信号进行采样、ADC 模式应配置为差分模式、并应对相应的默认时间进行编程。 PFB 代码片段:

    // Mode configuration
    #if(EX_ADC_RESOLUTION == 12)
        ADC_setMode(ADCA_BASE, ADC_RESOLUTION_12BIT, ADC_MODE_SINGLE_ENDED);
    #elif(EX_ADC_RESOLUTION == 16)
        ADC_setMode(ADCA_BASE, ADC_RESOLUTION_16BIT, ADC_MODE_DIFFERENTIAL);
    #endif
    
    // Acquition time configuration
    #if(EX_ADC_RESOLUTION == 12)
           ADC_setupSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
                        ADC_CH_ADCIN0, 15);
    #elif(EX_ADC_RESOLUTION == 16)
           ADC_setupSOC(ADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA,
                        ADC_CH_ADCIN0, 64);
    #endif