This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:无法进行 SCI 通信

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050382/tms320lf2406a-fail-to-do-sci-communication

器件型号:TMS320LF2406A

您好、专家、

我的客户面临一个问题、即他们的销售产品在运行几天后可能无法进行 SCI 通信。 每1000件产品中约有6件会出现此问题。

详情如下:

MCU 没有转到非法 ISR、因为有由 MCU 控制的闪烁灯。

2.这不是软错误、关闭设备电源并重新打开电源、仍然存在此问题。

3.如果他们使用相同的代码通过 JTAG 对 MCU 进行重新编程、则没有问题、这意味着器件不会被销毁。  

4.交叉检查测试:卸下 MCU 并更换新的 MCU、不存在此问题、如果将出现故障的 MCU 安装到新板、则仍然存在此问题。

这是一款旧器件、客户无法使用仿真器来检查相关寄存器和闪存内容。

对此有任何建议吗? 是否可能由于对器件进行重新编程而意外更改了某些闪存位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    您能否提供有关实际问题背后的更多背景信息? 它们是否获取了不正确的数据、设备是否挂起等

    在生产之前是否看到此问题?  

    如果存在任何 RX 问题、是否对 SCI 进行编程以执行软件复位?

    [引用 userid="180630" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050382/tms320lf2406a-fail-to-do-sci-communication ]是否可能由于对器件重新编程而意外更改了某些闪存位、这不会产生问题。  [/报价]

    闪存需要重新编程多少次? 只需要一次?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marlyn、

    器件在没有 SCI 通信的情况下实现保护、

    他们的产品运行数年。  

         如果存在任何 RX 问题、是否对 SCI 进行编程以执行软件复位?

    -->重新启动重置所有软件的设备 仍有问题。  

         闪存需要重新编程多少次? 只需要一次?

    --> 只需一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    感谢您回答一些问题。

     您能否提供有关实际问题背后的更多背景信息? 它们是否获取了不正确的数据、设备是否挂起等

    我不相信 你提到了实际的问题、如果你有的话、很抱歉。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

               重新编程器件似乎可以解决该问题。 是否有任何重新编程的器件再次显示问题?  

    这是如何追溯到 SCI 模块的问题的? 读取该线程、看起来 SCI 问题只是症状、但根本原因是其他问题(可能是闪存编程不力)。 闪存编程设置是否发生了任何变化?