This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:GUI Composer 未更新值

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051462/tms320f280025c-gui-composer-not-updating-values

器件型号:TMS320F280025C

使用 TMS320f280025C 的控制卡..

LED 闪烁和使用滑块和监测计的简单示例。

所有内容均加载正常、但值不是 updating.e2e.ti.com/.../V1V.zip

使用全局变量:

typedef uint16_t 毫伏;

INT LED_Status;
毫伏 VA_MV = 800;// 1000 mV = 1.0伏
毫伏 VB_MV = 900;// 1000 MV = 1.0伏
毫伏 VA_MV_READ = 1000;
毫伏 VB_MV_READ = 1200;

使用代码:

SET_V0 (Chan1、VA_MV);
SET_V0 (Chan2、Vb_MV);
va_mV_read = va_mv;//仅调试 get_v0 (Chan1);// FIXME 测试代码
vb_mV_read = vb_mv;//仅调试 GET_v0 (Chan2);// FIXME 测试代码

并使用以下代码切换 LED:

静态空 DebugLED_Toggle (空)

GPIO_toglePin (40);// GPIO_40上的 LED3
LED_Status = GPIO_READPin (40);

界面看起来很简单。

我缺少什么?

e2e.ti.com/.../V1V.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供该项目。 我需要进一步调查。 我会随时向您发布我的进度。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我将可以访问 F280025C、因此我必须等到那时再试用您的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用"program"而不是"XDS"作为值下拉设置