This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:F28388 Reference Manuel Missing Figure

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049622/tms320f28388s-f28388-reference-manuel-missing-figure

器件型号:TMS320F28388S

您好!

我发现 F28388x 的技术参考手册中缺少一个图。

在"2756"页、缺少"图26-7时基计数器同步方案"。

www.ti.com/.../spruii0c.pdf

希望在下一次修订时更正。

祝你度过美好的一天!

CEM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    感谢您的反馈。 我们将在下一版本的文档中对其进行研究并进行必要的更正。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。