This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CSS 不会在工具栏上显示扩展调试选项

Guru**** 2456510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051880/tms320f280025c-css-does-not-show-extended-debug-options-on-toolbar

器件型号:TMS320F280025C

使用 Code Composer Studio 版本:  版本:10.4.0.00006  

无法确定如何在调试器上启用扩展栏以显示复位和重启按钮。

升级后发生了一些事情。

如何恢复延长杆?

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMCtoFmXB.aqHFNswmb6Dg__FUz-xrs__LATEST 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果工具栏缺失、请尝试"Windows -> Appearance -> Show Toolbar"(Windows ->外观->显示工具栏)

    如果这不起作用、请尝试重置透视图"Window -> Perspective -> Reset Perspective"

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的"提示"。

    实际序列为:"Window -> Perspective -> Open Perspective -> CSS Debug"

    CSS Studio 版本:10.4.0.00006