This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280025C:CAN't 将 XDS110调试探针连接到 TMDSCNCD280025C 控制卡

Guru**** 2465170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050225/tmdscncd280025c-can-t-connect-xds110-debug-probe-to-tmdscncd280025c-control-card

器件型号:TMDSCNCD280025C
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKCODECMOSER

我已将控制卡插入 TMDSHSECDOCK 扩展坞、它在板载 XDS100v2 USB 接口上工作正常。 但是、我想验证我们是否能够将 XDS110调试探针与我们的产品配合使用、并且无法将其连接。 S1:A 设置 为位置1:OFF、位置2:ON、S4设置为位置1:OFF、位置2:ON、如文档所示。 控制卡通过外部5V 电源供电、并且对接开关设置为 EXTERN。 当我尝试从 CodeComposer 验证项目的 JTAG 连接时、我会得到以下结果:

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]

---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\erikm\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
  ccs1040\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2021年6月25日"。
库构建时间为'11:45:30'。
库软件包版本为'9.4.0.00129'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-267'(0xfffef5)。
标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

说明如下:
控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。

[结束]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    看起来您具有正确的开关设置、它应该起作用。  

    您可以共享目标配置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这里是文件内容。 谢谢!

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
    <configuration XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
            <instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
            <connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510icepick_c.xml" id="drivers" xml="tixds510icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510c28x.xml" id="drivers" xml="tixds510c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
                <property Type="choicelist" Value="4" id="SWD Mode Settings">
                    <choice Name="cJTAG (1149.7) 2-pin advanced modes" value="enable">
                        <property Type="choicelist" Value="1" id="XDS110 Aux Port"/>
                    </choice>
                </property>
                <platform XML_version="1.2" id="platform_0">
                    <instance XML_version="1.2" desc="TMS320F280025C_0" href="devices/f280025c.xml" id="TMS320F280025C_0" xml="f280025c.xml" xmlpath="devices"/>
                </platform>
            </connection>
        </configuration>
    </configurations>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    您是否尝试配置4引脚标准模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Satosh、我给了它一个翅膀、但当我点击"Test Connection"按钮时得到了相同的结果。 这是目标配置文件

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
    <configuration XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
            <instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
            <connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510icepick_c.xml" id="drivers" xml="tixds510icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510c28x.xml" id="drivers" xml="tixds510c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
                <property Type="choicelist" Value="3" id="SWD Mode Settings">
                    <choice Name="cJTAG (1149.7) 2-pin advanced modes" value="enable">
                        <property Type="choicelist" Value="1" id="XDS110 Aux Port"/>
                    </choice>
                </property>
                <platform XML_version="1.2" id="platform_0">
                    <instance XML_version="1.2" desc="TMS320F280025C_0" href="devices/f280025c.xml" id="TMS320F280025C_0" xml="f280025c.xml" xmlpath="devices"/>
                </platform>
            </connection>
        </configuration>
    </configurations>
    

    结果:

    [Start: Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]
    
    Execute the command:
    
    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -S integrity
    
    [Result]
    
    
    -----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
    
    C:\Users\erikm\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
        ccs1040\0\0\BrdDat\testBoard.dat
    
    -----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
    
    This utility has selected a 100- or 510-class product.
    This utility will load the adapter 'jioxds110.dll'.
    The library build date was 'Jun 25 2021'.
    The library build time was '11:45:30'.
    The library package version is '9.4.0.00129'.
    The library component version is '35.35.0.0'.
    The controller does not use a programmable FPGA.
    
    An error occurred while hard opening the controller.
    
    -----[An error has occurred and this utility has aborted]--------------------
    
    This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
    
    The value is '-267' (0xfffffef5).
    The title is 'SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY'.
    
    The explanation is:
    The controller could not detect valid target supply. Check target
    JTAG connection and/or connection setting specifying voltage level.
    
    [End: Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]
    

    我认为这可能是探头、适配器或扩展卡的问题、但我不确定要在哪里进行缩小测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Power Loss "中介绍了"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"错误、这表明探头未感应 TVREF 引脚上的电源

    我尚未查看 TMDSHSECDOCK 原理图、以了解 JTAG 连接器上的 TVREF 连接到了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    我使用外部 XDS110仿真器和为坞站提供5V 电源、在我的设置上对其进行了测试。 当电源连接且开关朝向 EXT-ON 时、您应该会看到绿色 LED 亮起。 它应该在4引脚标准模式和2引脚高级模式下工作。 我在这两种模式下都进行了验证。

    这是我的设置图片。

    您能否将您的设置与此进行比较。 让我们在您的平台上尝试相同的开关设置、并让我们知道它是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Satosh。 我把卡设置得跟你展示的一样,没有乐趣。 D1未亮起。 但我相信它是扩展卡。 3.3V 电压轨仅显示0.6V。 同样、14引脚 JTAG 端口(引脚5)上的 TVRef 引脚的读数仅为0.6V。 有趣的是、5V 电压轨正常。 无论是使用外部适配器还是 USB 为其供电、都是如此。 我猜小婴儿调节器 U1无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器在输出端具有内部3欧姆短路。 我们将对其进行替换、希望这样可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

    如果您能够解决问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在修复该卡。  在我们更换稳压器后、我们会通知您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更换了稳压器、因此输出了3.3V 电压、现在工作正常。 感谢所有帮助和开关设置示例。