This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:(错误-716 @ 0x0)所需的动态库 jscserdes 无法找到。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051547/tms320f280025c-error--716-0x0-required-dynamic-library-jscserdes-could-not-be-located

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

我使用 CCS 来控制280025C。 上周、我运行 LED 示例。 今天、当我运行 SCI 示例时、这里是报告。 我做一些报告。

1) 1) 280025C+PC+Example_SCI 同一故障。   (错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes

2) 280025C+PC+Example_LED 相同的故障。   (错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes

3) PC+Example_SCI   同一故障。   (错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes

4)如图所示、XDS 可由 PC 识别

如何解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiqian、

    当调试器中存在冲突- 在目标配置文件中选择的调试器与实际连接到目标的调试器不匹配时、会出现此错误。

    在本例中、您似乎已经连接了 XDS110、但您正在使用的目标配置是启动 XDS100v2。

    如果这个 controlCARD + DockStation、那么您是否正在使用 xds110? 或者您有 LaunchXL-F280025C 吗?

    如果您使用的是 Launchpad、则选择正确 的构建配置(下面的屏幕)并确保 Launchpad 目标配置为[Active]。 在 Project -> Target configuration 文件夹中查找

    如果您将 controlCARD+DockStation 与外部 XDS110配合使用、则需要手动创建目标确认。

    请告诉我、它是否有用、或者您有进一步的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我解决了这个问题、我将解决这个问题