This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:能否从非连续存储器中的 SARAM 运行程序?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051739/tms320f2811-can-i-run-a-program-from-saram-in-non-contiguous-memory

器件型号:TMS320F2811

在 TMS320F2811上、我能否使用链接器文件指定将目标文件放置在存储器的非连续区域中并使程序正确运行? 例如、我是否可以在 SARAM 的 M0、L0和 H0区域中使用 C 语言代码并让程序正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    是的、这应该没问题。 您应该注意、每个子段都将放置在连续存储器中、没有孔洞。 但链接器会处理该问题。  

    此致、

    Veena