This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC EOC 标志如何在 cpu01和 cpu02中触发中断

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051803/tms320f28377d-how-can-adc-eoc-flag-trigger-interrupts-in-both-cpu01-and-cpu02

器件型号:TMS320F28377D

ADC 被分配给 cpu01、EOC 在 cpu01中触发 adca1中断。 我还可以根据与 cpu01相同的 EOC 在 cpu02中创建 adca1中断吗? 如何在 cpu02中初始化和确认/清除此中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachael、

    是的、ADC 中断信号同时可用于两个 CPU 的相应 PIE 模块。

    将 ADC 分配给 CPU1后:

    • 为两个 CPU 启用相关的全局+ PIE 中断设置
    • CPU1 ISR()负责处理 ADC 和 PIE 中断状态
    • CPU2 ISR()负责处理 PIE 中断状态

    Tommy