This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:调整 SFRA 的 SCI 波特率

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050888/tms320f280025c-adjust-sci-baud-rate-for-sfra

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:SFRA

尊敬的香榭丽舍  

我向我们的客户提出这一问题。

用户想要更改(加速或减速) SFRA 的 SCI 波特率。

它们是否可以只是变化  

#define SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE 57600

在"sfra_gui_scicomms_driverlib.h"中?

并在使用"Setup Connection"按钮上的 SFRA GUI 时选择相应的 SCI 波特率?

他们还需要注意什么吗?

是否存在任何问题或限制?

例如、最大波特率还是最小波特率?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    是的、这可以选择、我没有可以设置此波特率的范围。 我要说、我们仅支持57600的给定波特率。

    如果他们对其他波特率有问题,这将是客户需要自行调试的内容。

    -Manish