This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:在不使用 Code Composer 定位和启动的情况下、尝试获取在加电时执行的软件。

Guru**** 2926310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050156/tms320f28076-trying-to-get-software-to-execute-on-power-up-without-using-code-composer-to-position-and-start

器件型号:TMS320F28076

我想获得一些有关使用 Code Composer 在28076处理器中对闪存进行编程的帮助。 更具体地说、我似乎能够对闪存进行编程、并且处理器看起来执行正常。 问题是它只能在我的计算机上使用 Code Composer 运行。 它在加电时似乎不执行。  我有一个简短的汇编程序例程来执行到起始位置的长分支、但出于某种原因、这似乎不会将其添加到已拆装的列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件在上电期间处于哪种引导模式? 引导引脚是否设置为闪存引导?汇编器例程是否位于闪存入口点?

    谢谢、  
    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    感谢您的回答。  我假设需要上拉引导引脚(GPIO72和 GPIO84)。  是这样吗?

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    是的、需要上拉引导模式选择引脚、请参阅下表:  

    是这样吗?

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    是的、引脚被上拉。

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯  

    汇编器例程是否位于闪存入口点? 这将是内存中的0x80000。 您可以检查链接器命令文件和从工程编译生成的.map 文件、以查看汇编器例程的位置。  

    Anu