主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
尊敬的 C2000专家。
我在使用 TMS320F28377S 定制板的 DCSM 工作、遇到困难是因为我对它很困惑。
我曾经逐个地遵循名为"C2000 DCSM 安全工具"的应用手册、但我不确定 DCSM 是否正常工作。
我遵循的步骤是:
1.启动 CCS 11.0
2.导入了"DCSM 安全工具"项目。
3.更改了"dcsm_security_tool.syscfg"中的3个位置(已检查红色)。

然后、我构建 了"DCSM 安全工具"项目。
我 添加 了应用手册中指定的"环境变量"和"路径"。
5.我将 dcsm_security_tool.syscfg 文件复制到了我的测试项目中。
我的测试项目仅包含打印"hello world"的 main.c。
6.我先后构建了测试项目
7.我使用 XDS200编程了 test2.out。 但我在编程过程中收到了下面的错误消息。

我只是遵循了应用手册、但我无法成功完成该过程。
我会说'mytest'项目不是问题、因为它在没有 复制 DCSM_SECURITY_TOOL.syscfg 文件的情况下成功完成了编程'mytest'。
请帮我、 好像我错过了一些步骤。
请告诉我误解了什么。
非常感谢。