This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:TRSTn 引脚不存在

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050846/tms320f280041c-trstn-pin-absence

器件型号:TMS320F280041C

我正在设计中使用 TMS320F280041CPMS。 该 MCU 没有数据表中提到的 TRSTn 引脚。 我的仿真器具有 TRSTn 连接。 在 MCU 没有 TRSTn 引脚的情况下如何处理仿真器上的 TRSTn 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是向专家确认。 我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRSTn 是仿真器的输出、因此您不必对其执行任何操作。 只需保持未连接。

    此致、

    Vivek Singh