This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:GPIO 默认值

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049636/tms320f28069-gpio-default-value

器件型号:TMS320F28069

您好专家、

只想知道我们是否将 GPIO 配置为输出和禁用上拉。

输出状态如何?

从数据表中可以看出 、输入和输出都具有高阻抗。 我是对的吗?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 GPIO 配置为输出、并且在多路复用器中选择了 GPIO 选项、则器件将尝试驱动写入 GPxDAT 寄存器的最后一个值。  

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    感谢您的回复。

    因此、如果我没有写入 GPxDAT、它可以根据外部电平进行更改。 我是对的吗?

    因为我们没有它的复位值?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    x 表示该值未知。 端口 B 确实有一些定义。

    如果您希望 GPIO 处于已知状态、请添加一个外部拉电阻器。

    此致、
    Cody