This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:以太网活动 LED 不工作

Guru**** 2756095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049990/tmdscncd28388d-ethernet-activity-led-not-working

器件型号:TMDSCNCD28388D

我的控制卡是 MCU063B-版本。 我在 J4上连续发送和接收 TCP I/P 以太网通信、黄色链路 LED 亮起、但绿色 LED 上没有活动。

我使用 Matlab Simulink 2021b 对器件进行编程。

是否需要执行任何操作来使 LED 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    绿色 LED 指示链路的速度。 10m 关闭、100m 绿色亮起。

    您在哪种模式下工作? 另请考虑您与之通信的设备支持的速度。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我正在使用 Simulink TI C2000 TCP IP 发送和接收块、因此我不确定它们使用的模式是什么。 我正在连接到 Raspberry PI4、并且控制卡和 RP4都连接到千兆兼容路由器/交换机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我真的不知道 Embedded Coder 将如何配置以太网模块。 最好尝试从 MathWorks Guys 那里获取有关使用哪种模式的支持。  www.mathworks.com/.../search.html  

     有什么想法吗?

    此致、
    Cody