This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:澄清了实时调试选项

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050916/tms320f28076-real-time-debug-options-clarification

器件型号:TMS320F28076

大家好、
我需要对调试器设置的 Realtime Options 进行澄清。
当设置与图片中的相同时 、如果我更改、会发生什么情况
表达式窗口中全局变量的值- CPU 将是
暂停、这可能导致中断延迟或变量更新
对 CPU 来说不会不引人注目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果第一个复选框未启用、则  在"Expressions"窗口中更改全局变量时 CPU 不会暂停。 请注意、该器件需要具有实时存储器访问支持、以便能够进行非侵入式存储器访问。 F28x 具有支持实时模式的功能。

    谢谢

    Ki