This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054F-Q1:C2000 MCU (InstaspIN-FOC)、推荐替代产品。(软件修改更少)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M-Q1, TMS320F28054F-Q1, TMS320F28054M, TMS320F28052F-Q1, TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049539/tms320f28054f-q1-c2000-mcu-instaspin-foc-recommend-a-replacement-less-software-modifications

器件型号:TMS320F28054F-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28054M-Q1TMS320F28054MTMS320F28052F-Q1TMDSHVMTRINSPINMOTORWARE

您好!

由于半导体供应和需求问题、我们正在考虑替代产品。

1、在更换 MCU (TMS320F28054F-Q1 -> TMS320F28054M-Q1 (-40°C ~ 125°C)时, 是否需要软件更改?  (我正在使用 TMS320F28054F-Q (InstaspIN-FOC 实验室和软件))  

  INSTASPIN-MOTION MCU (TMS320F28054M)、 是否可以在不对软件进行任何修改的情况下使用 InstaspIN-FOC 功能?

2、闪存存储器地址已更改。 ( TMS320F28054F-Q1 -> TMS320F28052F-Q1 )。 我需要修改软件的哪些部分? 例如).cmd  

   TMS320F28054F-Q1 -> TMS320F28052F-Q1 ,除了闪存外,还有其他更改吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴进

    是的、您将能够在 InstaSPIN-M 器件上运行 InstaSPIN-FOC。  FOC 是 M 器件所包含特性的子集。

    您可以看到、唯一的另一个区别是器件的闪存大小、F28052的闪存是054器件的一半。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我使用 的是 TMDSCNCD28054MISO 和 TMDSHVMTRINSPIN  、InstaspIN-FOC 解决方案。

    (C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2805xF\projects\CCS)

    将 MCU 从28054M 更改为28052F 时、 是否可以在不更改软件的情况下使用它?

    当存储器地址不同时、是否需要更改软件? ex).cmd 文件等...

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴进

    54.52的内存变化是连续的。  F28054的闪存范围为0x3E8000 - 0x3F7FFF、而 F28052的闪存范围为0x3F0000 - 0x3F7FFF。  因此、如果您使用了0x3E8000 - 0x3EFFFF 之间的任何地址、则需要相应地重新映射它。  两个器件的扇区大小相同、因此无需担心。

    我在这里假设您在 F28054上没有使用过超过1/2的闪存、以便适合较小的器件。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当改变 MCU (28054->28052)时、是否只需要改变闪存存储器地址映射?  

    如果我只编辑 F2805xF.cmd 文件、我可以使用 InstaspIN-FOC 解决方案和用户应用程序吗? (内存(第0页,第1页... )、SECTION (...)、等等...)

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴进

    正确、仅需要更改闪存地址。  其他所有内容都是相同的。

    最棒的

    Matthew