This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:Hvkit 电机控制接地问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050011/tmdshvmtrpfckit-hvkit-motor-control-ground-question

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我是韩国 Konkuk 大学的学生。

我正在学习电机控制

并使用 tmdshvmtrpfckit 旋转电机。

几周前、我接地短路(也许... 但电机还可以、所有绝缘都很好。  但我在电机外壳上看到了火花)它会怎么产生?

我想问"我可以将 电机罩接地到直流电源罩接地吗?" 我认为这可以减少逆变器的波动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看高压套件用户指南、其中包含有关连接的详细信息。 尖峰不是来自高压套件和控制、而应该来自电机。 您可以与电机制造商核实电机是否为高电压电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它专为300V PMSM 而设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回复您发布的另一个主题。 如果电机是高电压电机、并且其屏蔽件需要连接到接地端、您可以向电机制造商进行检查。 如果电机是隔离良好的高压电机、则不应出现波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢