This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:获得0%或100%占空比、HRPCTL[HRPE]=1

Guru**** 2606575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049969/tms320f28388d-get-0-or-100-duty-cycle-with-hrpctl-hrpe-1

器件型号:TMS320F28388D

各位 专家、您好

我希望获得具有高分辨率周期的0%或100%占空比已启用。 我在 F28388D TRM 中看到占空比范围限制。

参考以下站点、为了防止在运行时更改 HRPE 位、我尝试初始化(HRPCTL[HRPE]=1)并且 HRPRD = 0、然后使用 HR PWM 占空比控制从0%或100%动态地改变占空比。 根据波形、PWM 输出看起来正常工作、没有未定义的行为。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/565544/tms320f28075-epwm-configuration?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=change%252520HRPCTL#

我的解决方案是否可行? 你有什么建议吗?

 感谢你的帮助。

此致、

文京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 标题应该是“在 HRPCTL[HRPE]=1时获得0%至100%占空比”

    我对此很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将占空比从0-100%更改、但限制仍然适用。 当边沿在这些周期内下降时、 高分辨率部分将不会在这些周期中按预期工作。 因此、如果您的用例可以接受、您可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    可以理解、在这些周期内、常规 PWM 占空比控制正常工作而没有未定义的行为吗?

    此致、

    文京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、常规占空比将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复。 现在、我非常清楚。