This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:正在寻找替代器件

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050334/tms320f2811-looking-for-alternate-part

器件型号:TMS320F2811

大家好、我想知道是否有现成的简单替代产品、并且不需要任何 PCB 更改和固件更改。

我正在寻找以下器件的替代器件:

TMS320F2811PBK

内核大小:32位

速度:150MHz

闪存: 256KB (128K x 16)或更高

封装: 128-LQFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    2811没有具有相同或更大闪存大小和封装的替代器件。

    但我确实看到、在 TI.com 上、"S"温度等级显示库存为~400u。  "A"级温度只有10U 库存;S 级温度较高、因此如果您正在寻找"A"级、则"S"级也将起作用。

    https://www.ti.com/product/TMS320F2811#order-quality

    最棒的

    Matthew