This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:在相电流感应电路中替换分流电阻并观察相电流形状

Guru**** 2583435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049733/tmdshvmtrpfckit-replacing-shunt-resistance-in-phase-current-sensing-circuit-and-observing-the-phase-current-shape

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、从前面的问题中、我问过如何将 TMDSHVMTRPFCKIT 的相电流限制增加到30A (峰峰值)。  

我已将电流检测电路中的分流电阻从20m Ω 更改为5m Ω。 下图是安装20m Ω 分流电阻(左)和5m Ω 分流电阻(右)时使用外部霍尔传感器测得的 U 相电流。 我猜、当使用5m Ω 分流电阻时、噪声的影响会更大、因为分流电阻中的压降会变小。

 是否有任何其他解释来解释信号中的噪声为什么会增加?  

此外、当负载电流较高时、 替换分流电阻时、相电流的形状会发生变化、如下图所示。 除了相电流传感器电路中的分流电阻外、这两种情况下的所有其他情况都相同。  相电流的形状为何会变化?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为感应到的信号幅度下降到噪声幅度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    高负载电流下的相电流形状如何(第二幅图)? 您对此有什么解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是由于感应电路的特性。 当分流电阻值较低时、电路中的杂散电感/电容可能对感应信号的质量有更多影响。 我想,我对你没有一个直接的回答。