This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何从 InstaSpin FOC 信号中计算电源电流

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050028/tms320f28069m-how-to-calculate-supply-current-from-instaspin-foc-signals

器件型号:TMS320F28069M

您好!

我在 MCU TMS320F28069M 上使用 TI InstaSpin FOC 来计算电源电流。

我通过这个线程来计算它:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/556743/calculate-supply-current-from-instaspin-foc-signals

使用它看起来工作的解决方案、

//计算逆变器输出功率(单位:kW)
gMotorVars.Power_coef =_IQmpy (_IQ (1.0*1.5/0.96)、gMotorVars.VdcBus_kV);// MW16为_IQ (1.0*1.5/0.96)

gMotorVars.Power_kW =_IQmpy ((_IQabs (_IQmpy (gMotorVars.Vd、gMotorVars.ID_a))+_IQabs (_IQmpy (gMotorVars.VQ、gMotorVars.IQ_A)))、gMotorVars.Power_coef);

gMotorVars.Iin_a =_IQdiv (gMotorVars.Power_kW、gMotorVars.VdcBus_kV);

我观察 到、与从电源读取的电流相比、电流几乎是电流的两倍。

为什么要将 gMotorVars.Vd 和 gMotorVars.VQ 转换为实际电压值、它使用 gMotorVars.VdcBus_kV、而不是 像 使用电流那样使用 USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V?

我实施了该选项、结果也不是预期的结果。

此致、

Gorka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法使用电机功率和电流计算精确的电源电流。 如果您需要了解电源的确切电流、则必须在电源线上添加电流传感器。