This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:OTP CAN 引导模式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049862/tms320f28379d-otp-can-boot-mode

器件型号:TMS320F28379D
TMS320F28379具有 OTP 引导配置。 如果我通过将 BM 选择引脚设置为"11"来选择 CAN、那么 MCU 将始终进入引导模式、并且从不直接进入闪存引导是否正确? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是在类似的主题中

    TMS320F28379D:配置 OTP BOOTCTRL 寄存器

    它将不再跳转到闪存、必须使用您自己的从闪存复制到 RAM 的引导加载程序、无法使用内部 CAN 引导加载内核。