This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:在相电流波中重复出现怪异的形状

Guru**** 2586055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049735/tmdshvmtrpfckit-weird-shape-repeating-in-the-phase-current-wave

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我将 TMDSHVMTRPFCKIT 与 F28335卡配合使用来驱动小型电机。

当我 从 MCU 获取反馈相电流值(从 MATLAB 读取)时、我会得到清晰的正弦波形、如下图所示。

但是、当我通过将示波器连接到分流电阻值来测量相同的相电流值时、或者当我使用外部霍尔传感器时、我会得到一个奇怪的形状、如下图所示。

  进行了比较

 高速运行。

是否有人知道为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DAQ 的问题

    我将以1MHz 的频率对电流进行采样、由于某种原因、当我将采样频率降低到100KHz 时、这个问题消失了。。。。。