This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:在64位 Windows 10中使用 CCS 3.3

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049646/ccstudio3-using-ccs-3-3-with-64-bit-windows-10

器件型号:CCSTUDIO3

您好、香榭丽舍

我的客户希望将 CCS 3.3与64位 Windows 10配合使用。 他们已阅读此链接(https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html)并遵循此链接、但仍有一些问题:

① μ A

在64位 win10系统下使用 CCS3.3时、编译软件时不会报告错误。 但使用 XDS510仿真器无法完成编程。  错误消息如下图所示。 在 Windows 中、在"设备管理器"中、客户在64位系统中安装驱动程序后无法识别 XDS510仿真器。 但它可以在32位系统中被识别。  

客户询问仿真器的制造商、厂家说 XDS510可以支持64位系统。 那么、我想知道 XDS510不能在64位 win10上连接的原因是 CCS3.3不完全支持64位系统吗?  这个问题是否有任何解决方案?

② 关于编译器的使用、我的客户复制 了 CCS10 (CCS\tools\compiler\ti-cgt-C2000-20.4.2.LTS)中的所有内容、然后将其粘贴到 CCS3.3 (C2000\cgstools)中、并且连接到目标时出错。  客户的操作是否有问题?

BR

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julia、

    [引用 userid="486218" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049646/ccstudio3-using-ccs-3-3-with-64-bit-windows-10 "]

    客户询问仿真器的制造商、厂家说 XDS510可以支持64位系统。 那么、我想知道 XDS510不能在64位 win10上连接的原因是 CCS3.3不完全支持64位系统吗?  这个问题是否有任何解决方案?

    [/报价]

    请参阅本节:

    虽然 CCS 3.3可以在64位 Windows 上运行、但另外还依赖于客户正在使用的仿真器的仿真驱动程序。 客户正在使用 SEED 中的仿真器。 如果 SEED 的驱动程序没有64位支持、则它们将无法在64位 Windows 上将 SEED 仿真器与 CCSv3.3配合使用。

    谢谢

    Ki