请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
现在使用 CCS 版本12。 自从我迁移到3.3版之后、我在使我的项目真正可移植方面遇到了问题。
也就是说、创建一个项目、将"我认为"的正确文件保存到 SVN 等版本控制系统中、然后转到其他系统并尝试无缝导入该项目。
我不可避免地丢失了文件、链接不好等等...
我已转向"TI"方式、确保始终在安装程序所需的位置的 C 驱动器上安装 C2000ware 和 CCS。 但问题仍然存在。
是否有提供 有关如何创建可移植工程的分步说明的文档?
谢谢、
David