This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:C28x CPU 的字节访问

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133625/tms320f280021-byte-accesses-with-the-c28x-cpu

器件型号:TMS320F280021

我使用 TI C2000通过 SCI 从另一个可寻址8位的 MCU 接收数据

另一个 MCU 以两个字节的形式向 TI C2000发送数据、每个字节为8位、并且由于 TI C2000是16位 可寻址(字节为16位)、因此仅当复制接收变量时才能正确接收数据 (因此,我接收到两个变量,每个变量 的大小为 u_16)。 解决方案可以正常工作、但我不能说这是最好的解决方案

您是否有更好的解决方案来正确接收数据?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您的提问!

    作为开始说明:如果您愿意、实际上一次只能从另一个 MCU 接收一个字节、而不会出现任何问题。 默认情况下、它仍将存储在单个16位变量中、但我将把它更改为下面的"两个8位变量"。

      

    如果您想节省空间(因为您不想对8位值使用16位变量)、只需使用按位或和移位的值、将两个8位值存储在16位变量的上半部分和下半部分。 与下面的伪代码类似:

    uint16_t twoByteStorage;
    
    // every other byte, store in upper half:
    
    if (loopCount%2==0) { twoByteStorage = twoByteStorage | sciReadChar(*) << 8; } // store in upper half on even loop
    
    else { twoByteStorage = twoByteStorage | sciReadChar(*); } // store in lower half on odd loop

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看编译器内在函数 int &__byte (int * array、unsigned int byte_index);
    如需了解更多相关信息、请参阅文档 https://www.ti.com/lit/ug/spru514y/spru514y.pdf?ts=1663236721522&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/c2000_byte-accesses-with-the-c28x-cpu.html 中有更多信息 、但我现在无法打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复制自 e2e.ti.com/.../3820011

    uint16_t data = 0xABCD;
    
    uint16_t low_byte, high_byte;
    
    low_byte = __byte(&data, 0);    //should load 0xCD to 'low_byte'
    high_byte = __byte(&data, 1);   //should load 0xAB to 'high_byte