This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:访问仿真启动配置和启动定义

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1133147/tms320f280041c-accessing-emulation-boot-config-and-boot-definition

器件型号:TMS320F280041C

您好!

我已经了解了如何对 OTP 进行编程以在加电时控制引导模式。  为了在使用 JTAG 进行仿真期间帮助配置这一点、有 RAM 可在仿真期间用于相同的目的、以便在烧录 OTP 之前进行测试。  在 SPRUI33D 中、仿真寄存器位于0xd00、0xd04和0xd06、但在内存浏览器的调试模式下、如何访问这些寄存器?  PIEVECTABLE 存在于0xd00的"数据"选项卡下、而在所有其他选项卡中、似乎没有任何内容。

谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我们的专家将在周一前回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真启动配置仅在执行 Bootrom 代码时适用。 之后、当应用程序代码执行时、它可被改用于 PIEVECTABLE。

    因此没有冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  因此、我需要将 RAM 中的这些位置设置为引导配置仿真值、然后强制调试窗口复位并通过引导 ROM 运行的过程是什么?  它是否像通过调试工具栏中的 RESET 按钮向系统发出 RESET 命令并使其运行一样简单?  是否有讨论此过程的应用手册?  我一直都在加载代码,调试器会直接将我带到 main()的开头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它就像在 CCS 工具栏中发出复位一样简单。

    由于这是一个简单的过程、我们没有想到要提供应用手册。