This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:当 ADCIN 引脚处于高阻抗状态时、它能够承受多大的阻抗?

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1134702/tms320f28027-how-much-impedance-can-the-adcin-pin-withstand-when-it-is-in-a-high-impedance-state

器件型号:TMS320F28027

您好、香榭丽舍

我正在向我的客户提出要求。 提前感谢您的帮助!

它们需要获得30~60V 的电压范围、通过分压电阻器进行采样、并且对采样精度和降低功耗有严格要求。

我们了解到 ADCIN 引脚具有 下图所示的电气特性、因此我们想知道 分压电阻器的合适尺寸是多少?  

如下图所示、例如1M 欧姆、100K 欧姆或10K 欧姆?   是否可以像下图一样支持 ADC? 或者 、当 ADCIN 引脚处于高阻抗状态时、它可以承受多大的阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    您必须确保 ADCIN 引脚上的输入电压仍处于0-3.3V 范围内。  

    此致、

    Marlyn