This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:SPI 外设接口数据发送和接收错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1046386/tmdsecatcncd379d-spi-peripheral-interface-data-transmit-and-receive-error

器件型号:TMDSECATCNCD379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

尊敬的 TI 团队:

我将以下示例用于 SPI 外设接口。

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\spi_loopback

在此示例中、我未使用 SPI 'loopback'状态。 这就是我关闭'loopback'的原因(SpiaRegs.SPICCR.bit.SPILBK = 0)。

我无法使用 GPIO (GPIO16-19)发送和接收数据。

Sinan、

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinan、

    抱歉、此特定器件不存在该示例。 但您可以使用其他器件上提供的示例。 SPI 模块在这些器件上保持不变。

    driverlib\f2838x\examples\C28x\SPI

    我将提出一个 TT、以便也为 F2837x 器件添加此示例

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena

    我的问题得到了解决。 我感谢你。

    非常感谢您的反馈。

    还感谢 TI E2E 一如既往地提供快速支持。

    祝您度过美好的一天、时刻保持安全。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。