This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 F280039C 通过 INSTASPIN FOC 和 INSTASPIN MOTION 来控制 PMSM 的确认信息

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMDSHVMTRINSPIN, TMS320F280025C, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, TMDSCNCD280025C, TMDSADAP180TO100, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049140/tms320f280039c-confirmation-on-the-usage-of-f280039c-for-the-control-of-pmsm-using-instaspin-foc-and-instaspin-motion

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRINSPINTMS320F280025CC2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKTMDSCNCD280025CTMDSADAP180TO100TMDSCNCD280039C

您好!

我需要确认使用 TMS320F280039C 通过 INSTASPIN FOC 和 INSTASPIN 运动算法来控制永磁同步电机。

来自德州仪器(TI)印度分公司的销售团队已建议使用此器件、我需要确认 INSTASPIN FOC 是否已完全通过验证、可控制此控制器上的 PMSM。

另外、请告诉我在哪里可以找到有关此控制器上 INSTASPIN FOC 的技术文档实施。

其次、我们还有一个评估套件 TMDSHVMTRINSPIN。 您是否有任何控制卡或任何其他方法 、我们可以使用套件上的此控制器来评估算法。

销售团队还建议 TMS320F280025C 使用 INSTASPIN FOC 控制 PMSM。 您能否确认该算法是否已在 TMS320F280025C 上针对 PMSM 进行了验证。

此致、

Rishabh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F280039C 仅支持用于 PMSM 的 InstaSPIN-FOC、不支持 InstaSPIN-MOTION。 如果要使用 InstaSPIN-MOTION、必须使用 F2806xM/F2805xM 器件。

    我们已经发布了支持 InstaSPIN-FOC 的使用 F280025进行 PMSM 控制的示例实验室。 InstaSPIN-FOC 使用 FAST 库、该库支持使用 FAST 观测器来观测启用 FPU 的 InstaSPIN-FOC 和支持 C2000Ware MotorControl SDK 的 C2000器件。 您不再需要使用具有特殊 ROM 内容的 C2000器件使用 FAST 或 InstaSPIN-FOC。 因此、该库可用于更新的 C2000器件、也包括 F28003x。

    您可以下载并安装最新的 MotorControlSDK,有关该实验的详细介绍可在实验用户指南中找到,链接如下。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    Universal Project and Lab User's Guide (通用项目和实验室用户指南): https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf

    通用实验室项目,位于“C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_03_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x\ccs”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    我目前正在将 F280041C 用于 instaspin FOC、您的意思是我现在可以使用 F280041 (不带 C)在新 SDK 中使用 FAST 库运行 instaspin 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、新 FAST 库可用于具有 FPU 和 TMU 的所有更新的 C2000器件、包括 F28004x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    能否  使用 TMDSADAP180TO100 适配器将 TMDSCNCD280025C 与 TMDSHVMTRINSPIN 集成?

    我将使用最新的 MotorControlSDK 中提供的参考进行编码。 我们将使用 PMSM 作为电机。

    此致、

    Rishabh P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TMDSCNCD280025C 和 TMDSCNCD280039C 均可用于具有 TMDSADAP180TO100的 TMDSHVMTRINSPIN。