Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我有2个 SOC 在 UC 中工作。
我想在2个 GPIO 上看到它们。
您能解释一下这是如何实现的:
如何使用 ADCSOCOUTSELECT -我是否需要启用我感兴趣的两个 SOC?
2.如何连接到 GPIO?
非常感谢代码片段!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有2个 SOC 在 UC 中工作。
我想在2个 GPIO 上看到它们。
您能解释一下这是如何实现的:
如何使用 ADCSOCOUTSELECT -我是否需要启用我感兴趣的两个 SOC?
2.如何连接到 GPIO?
非常感谢代码片段!
谢谢!
Mojo、
您对该信号的定义是正确的、它从本质上引出了本地 ePWM 生成的 SOCA/SOCB、该 SOCB 通常会路由到内部 ADC 以触发转换、并将其带到引脚。 请注意、这将仅显示该级别的信号(我认为将使其拉伸32个 SYSCLK 周期);而不是在 ADC 内部生成的实际 SOCx、这是线程中可能会在早期发生混淆的地方。 我们没有将物理 ADC 本地 SOC 信号输出到引脚的机制。
在该器件(和其他 Gen3器件)上、该信号路由到 OutputX-BAR、然后后者可路由到 GPIO。
TRM 提供了有关这方面的更多信息、请查看第1194页 https://www.ti.com/lit/spruhm8
例如、ADCSOCA 可通过 MUX13位置1进行路由。
您还可以使用 SysConfig 自动生成 C 代码以设置所有这些 https://dev.ti.com/sysconfig 您将要添加输出 X-BAR、然后选择您将从上面的 TRM 中找到的正确多路复用器。
如果您有更多问题、请告诉我。
最棒的
Matthew