Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、专家、
我的客户遇到 SCI 接收溢出和 SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVF 为1的问题、但有时未进入中断。
正如 TRM 提到的、 当 SCI 接收溢出发生时、应该能够进入中断。
我使用控制卡进行了测试、并按照如下方式修改了 c2000ware 中的代码、当 在 CCS 窗口中设置 overflow_test=1时、将不会读取数据并导致接收数据溢出:
在 sciaRxFifoIsr 中、还根据标志 SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVF 复位 SCI。
sciaRxFifoIsr(void)
{
Uint16 i;
if(SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVF ==1)
{
overflow_test = 0;
SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0023;
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 1;
overflow_count++;
}
if(overflow_test ==0)
{
for(i=0;i<1;i++)
rdataA[i]=SciaRegs.SCIRXBUF.all; // Read data
}
只需将 overflow_test 设置为1并查看结果、执行多次测试即可发现 、SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVF 为1、但未 再次进入中断 sciaRxFifoIsr。

这里有什么问题吗? 为什么 会出现 SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVF 为1但代码没有运行到 sciaRxFifoIsr 的情况 ?