This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:参考设计文件

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SPRC678, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047415/tms320f28335-reference-design-files

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITESPRC678TIDM-02002

你(们)好

我的客户告诉我、他想获得 tmsdc8kit 的 SCH、PCB、BOM  和 tmsdcdc2kit 参考设计、它可以在10年前访问、但现在无法在 TI 网站上搜索。

那么、您可以向我发送这两个文件。

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    controlSUITE 下载中仍提供这些文件、网址为 :https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    此套件位于路径中:C:\ti\controlSUITE\development_kits\Lighting_DCDC_v2.2\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我已安装 controlSuite3.1.9、找不到以下路径中的文件? 谢谢、您能帮我吗!

       C:\ti\controlSUITE\development_kits\Lighting_DCDC_v2.2\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、
    不知道为什么没有出现、我已将其附加到帖子中。

    e2e.ti.com/.../Lighting_5F00_DCDC_5F00_v2.2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 zip 文件不包括 TMDSDCDC8KIT 和 TMDSDCDC2KIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对理解不当表示歉意。  所附的应为此硬件的正确 ZIP 文件。

    最棒的

    Matthew
    e2e.ti.com/.../sprc678.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件也不包括  TMDSDCDC8KIT 和 TMDSDCDC2KIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    这是 TMDSDCDC8KIT 在 TI.com 上时随附的.zip 文件。  我知道安装程序会显示"sw"、但它也会安装一个 HW 文件夹。

    我已经附上了将要安装的原理图、为了避免混淆、您能告诉我这是否正确?

    最棒的

    Matthewe2e.ti.com/.../EightChBuck_2D00_DCDC_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到文件。 这次您能否提供正确的文件、我的经理请我立即开始设计、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图不是 TMDSDCDC8KIT 或 TMDSDCDC2KIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSDCDC2KIT 和 TMDSDCDC8KIT 是双向直流/直流转换器。 您提供了降压直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    我认为我们不是在讨论同一个套件。  我附加的最新文件是与 TMDSDCDC8KIT 关联的文件。

    这里是包含套件图像的 TMDSDCDC2KIT 和 TMDSDCDC8KIT 的 DigiKey 示例的链接。  这两个都是降压 DCDC、请查看是否需要其中任何一个、否则这些不是正确的套件名称。

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TMDSDCDC2KIT/1907012

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/TMDSDCDC8KIT/1907013?s=N4IgTCBcDaICoFkAiBlJBhDAOA0gSThAF0BfIA

    如果您不需要这两个套件、则上面的套件名称不正确。  您是否有图像或其他参考资料、以便我可以交叉检查您所需的套件?

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这是我想要的套件。 我需要他们的文件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TMDSDCDC2KIT 的原理图。  早期的 zip/install 是 TMDSDCDC8KITe2e.ti.com/.../sprr100.pdf 的正确文件集

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 TMDSDCDC2KIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 TMDSDCDC8KIT 和 TMDSDCDC2KIT 的技术数据表、原理图、PCB 和 BOM。 不仅仅是原理图,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 TMDSDCDC8KIT 和 TMDSDCDC2KIT 的技术数据表、原理图、PCB 和 BOM。 不仅仅是原理图,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    SPRC678.ZIP 应包含 TMDSDCDC8KIT 的所有原理图/BOM/ETC。  我之前只附上了 TMDSDCDC2KIT 的原理图(SPRR100)、而 TI 当时提供的快速入门指南就是这样。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已向我发送 SPRC678.zip。 我在计算机上设置它们。 我想他们不是关于 TMDSDCDC8KIT 的。 很抱歉,我不明白!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    我需要另外一天时间来了解团队中的其他人是否对该套件有更多的了解。  将回复 tomm。

    最棒的
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定!期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    尽管文件的名称与外部 TI 参考设计名称不完全匹配、但这些文件在 TI.com 上为您提到的套件包含/引用。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次检查了这些文件。 我找不到正确的文件。 在 TI.com 上为您提到的套件包含/引用了哪些文件。 我很关心文件是否正确。 尽管文件的名称与外部 TI 参考设计名称不完全匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    我不确定如何在这里继续。  TMDSDCDC8KIT 和 TMDSDCDC2KIT 不再位于 TI.com 上。  我提供的文件是上述工具文件夹页面上存在的文件、这些文件存在于 TI.com 上。

    如果这些工具与您需要的工具不匹配、则上述工具名称不是您要查找的正确套件。  您是否有任何适用于您所使用的 C2000套件的文档/图像/SW 文件可供您共享、从而帮助您了解所需的套件信息?  另请确认设计中使用的 C2000 MCU、因为这也会有所帮助。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

       您发送给我的文件是 TMDSDCDC8KIT  和 TMDSDCDC2KIT 的 sch。 我理解不正确!   

      我需要双向直流/直流转换器。 TIDM-02002正是我想要的,我已经得到了!  

      非常感谢您的支持,我对此非常抱歉 !

      这是我的 F28335 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、
    很高兴您找到了这些文件、我认为我们可以解决此问题、因为 TIDM-2002位于 TI.com 上?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、好的!  感谢您的支持!