主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
在我的软件中、我使用的是 CPU1和 CPU2。 每个内核的程序被加载到闪存上。 我将使用以下指令来使用独立模式:
IPCBootCPU2 (C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_FROM _FLASH);
在我的程序期间、我需要在专用闪存(闪存 J)中写入一些值。
当我处于调试模式时(当我不使用之前的指令时)、它可以正常工作、但当我处于独立模式时(我猜当我调用闪存写入(或擦除)函数时、程序会停止)、它不能正常工作。
您是否有办法解决此问题?
感谢您的反馈。
此致、