This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:执行演示 DRV8300-EVM-GUI 1.0.3

Guru**** 2989790 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8300DRGE-EVM, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043208/launchxl-f280049c-execute-demo-drv8300-evm-gui-1-0-3

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: DRV8300DRGE-EVM、 DRV8300

您好!

你好。 我有一位客户会与 LAUNCHXL-F280049C 和 DRV8300D 合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

"我使用 launchpad f280049c 板和 DRV8300D 电机控制器板、我尝试执行演示 DRV8300-EVM-GUI 1.0.3我进行了硬件连接、但电机启动时间很短、并产生过流故障。"

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机是否具有霍尔传感器? 并按照用户指南中的说明连接霍尔传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    你好。 请参阅下面我们客户对您的问题的回答。 非常感谢。

    是的、此 BLDC 电机有4个霍尔传感器、其中4个将 A、B、C 连接到 DRV8300DRGE-EVM MDO030A、如用户指南中所述。
    我们使用的是 LAUNCHXL - F280049C 电路板
     
    下面提供一些详细信息、
    为 DRV 电路板提供的电源-
    PVDD = 41.5 V
    HALL_PWR = 3.2V
    软件显示 PVDD 电压= 42.98 V GVDD = 12.3且电路板温度= 35.3
    2.使用以下软件设置-
    EVM 选择=正常 PWM
    加速延迟= 50
    过流限制= 25
    电流感测电阻= 0.003
    CSA 增益= 1.
     
    当我们启用输出并继续将占空比增加到16时
    电机略微运行、但我们提供了超过16%的占空比、PVDD = 25.1 GVDD = 12.0电路板温度= 49.98
    然后硬件断开连接。
     
    有时、它还会产生过流故障。
     
    请向我们建议我们缺少的内容。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我已将此主题重新分配给 MD-BLDC 团队、DRV8300专家应回答此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +谢谢 Yanming

    尊敬的 Ray:

    我们将对此进行研究、并将很快采取后续行动  

    此致、

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们仍在研究这一问题、我将很快再次与团队跟进。

    将尝试在1-2天内获得有关电机启动时导致过流的确切原因的答案、
    并将从电机设置的角度查看是否可以执行任何操作来解决此问题。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我仍在电机驱动团队中对此进行进一步跟进、但我确实有一些意见和问题可帮助调试这种情况:  

    • 在您的评论中、我注意到 GVDD 电压在运行过程中出现问题时从41.5一直降至25.1V。
      • 根据该信息、似乎有人从电源和 VDRAIN 总线提供大量电流、导致电压显著下降。
      • 这种高电流也可能触发 OCP 故障、如上所述  
    • 我正在进一步咨询我的团队成员、以查看您提到的任何设置是否可能导致问题。  

    问题:  

    1. 对于调试、您的电机当前是否已连接?  
      1. 我建议您现在尝试断开电机接线、并确认 DRV 器件可以在开路负载的情况下首先运行(相应地应用 INHx/INLx 波形、并查看切换栅极驱动输出是否存在任何问题)  
      2. 在开路负载运行期间、您是否观察到任何其他问题、如故障标志?  
    2. 您能不能更详细地介绍一下您用于生成 PVDD 的电源?  
      1. 是电池还是台式电源?  
      2. 我们想了解您的电源中是否有电流钳位、如果有、工作台电源可能已设置的电流限制阈值是多少
    3. 您在电机相位上观察到的电流是多少? (SHx)  
      1.  是否可以在示波器上捕获一些波形?
    4. 此外、您能否共享一些有关您要驱动的电机的信息?
      1. 了解更多有关电机规格的信息有助于我们了解在这种情况下导致从 VDRAIN 总线汲取大量电流的原因  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您是否仍需要有关此主题的帮助?

    谢谢、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请告知我们是否需要我们在这方面提供任何其他帮助、或者问题是否已经解决

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    你好。 仍在等待客户的回复。 我将在下周之前通知您。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ray

    感谢您对此进行的更新、希望您能度过美好的一天

    此致、
    Andrew