This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:许可

Guru**** 2533950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048536/controlsuite-licensing

器件型号:controlSUITE
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335C2000WARE

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 适用于 C2000控制器的控制套件、并对许可有疑问。 我们提供了以下链接。  

(+) TMS320F28377D:controlSUITE 和 c2000ware 许可协议有关最终产品的详细信息- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

但是、他们无法在  ControlSuite 中找到他们认为文件来自哪里的文件。  您能否确认这些文件不在开放源码许可证的覆盖范围内? 这些文件是运行 TI DSP 类型 TMS320F28335的相当标准的文件。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    请注意、我们有一个名为 C2000Ware 的新 SDK。 它具有 C2000必须提供的最新器件支持和库。 请参考您的客户以使用此新封装。 您可以在与其他 E2E 论坛中所述相同的位置找到许可条款。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    根据客户、他们使用的是旧文件、如下所述。

    这与 C200 Ware 中的当前版本无关、但他们需要了解2009年原始文件的许可证。

    他们知道这很旧。 当前许可证是否仍然适用于这些许可证?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    好的、我现在明白了。 让我们与我们的软件团队联系、以了解有关该软件版本的详细信息。

    同时、您可以在此 论坛帖子中找到有关许可条款的更多信息: (+)[常见问题解答]确定 C2000软件的许可条款- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ozino、

    如果您发现了有关此内容的新信息、是否要进行更新?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我已与团队联系以提供响应。 您很快就会听到他们的声音。  

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这一问题的专家已不在办公室,请在下星期三之前答复。  

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    这些文件位于以下路径中:..\controlSUITE\device_support\f2833x\v142\DSP2833x_common\source\  

    这些文件作为 controlSUITE 中 TI 生成的大部分文件、都包含在 TI 商业许可证中。  不确定这是否回答了问题。  

    最棒的
    Matthew