主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好,
我 对28377S 的 GPIO 输出有疑问 :
在数据表中,我看到 GPIO CLK 等于 SYSCLK,因此我测试 GPIO 最大频率如下所示:



C 代码
(笑声)
GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIO96=1;
GpioDataRegs.GPDCLEAR.bit.GPIO96=1;
(笑声)
和
(笑声)
GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIO96=1;
_asm (" nop");
_asm (" nop");
GpioDataRegs.GPDCLEAR.bit.GPIO96=1;
(笑声)
脉冲宽度相同、为36ns!
如果它等于 SYSCLK、那么 GPIO 的最大频率理论上应该为200MHz、那么波形中的脉冲时间应该为5ns、但是测试完成后应该为36ns。 为什么?