This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:错误"在启用看门狗之后没有"_system_post_cinit ()&quot 可用的源

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048466/tms320f280025-error-no-source-available-for-_system_post_cinit-after-enabling-watchdog

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

客户在系统初始化后启用看门狗后报告了一个问题、我在 C2000WARE 示例中重复了该问题。

示例是 C2000WARE F28002x Driverlib 示例文件夹中的"ePWM_ex13_up_AQ"。 唯一的更改是在 所有初始化设置之后添加看门狗启用代码"sysctl_enableWatchdog()。

void main(void)
{
    //
    // Initialize device clock and peripherals
    //
    Device_init();

    //
    // Disable pin locks and enable internal pull-ups.
    //
    Device_initGPIO();

    //
    // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
    //
    Interrupt_initModule();

    //
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
    // Service Routines (ISR).
    //
    Interrupt_initVectorTable();

    //
    // For this case just init GPIO pins for ePWM1, ePWM2, ePWM3
    //
    Board_init();

    //
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped to
    // ISR functions found within this file.
    //
    Interrupt_register(INT_EPWM1, &epwm1ISR);
    Interrupt_register(INT_EPWM2, &epwm2ISR);
    Interrupt_register(INT_EPWM3, &epwm3ISR);

    //
    // Disable sync(Freeze clock to PWM as well)
    //
    SysCtl_disablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);

    initEPWM1();
    initEPWM2();
    initEPWM3();

    //
    // Enable sync and clock to PWM
    //
    SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);

    //
    // Enable interrupts required for this example
    //
    Interrupt_enable(INT_EPWM1);
    Interrupt_enable(INT_EPWM2);
    Interrupt_enable(INT_EPWM3);

    //
    // Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
    //
    EINT;  // Enable Global interrupt INTM
    ERTM;  // Enable Global realtime interrupt DBGM
    
    SysCtl_enableWatchdog();
    
    //
    // IDLE loop. Just sit and loop forever (optional):
    //
    for(;;)
    {
        asm ("  NOP");
    }

然后、我以仿真模式运行、但它停止了、并且出现错误、显示"No source available for "_system_post_cinit () at C:/users\a0224194\workspace_v102\f28003x\ePWM_ex13_up_AQ\CPU1_RAM\ePWM_ex13_up_AG.out:{3}0x34"。

 由于 Device_init()在开始时禁用看门狗,我们需要了解如何在此处启用看门狗。 您能帮您检查解决方案吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    请参阅看门狗 服务示例、了解启用看门狗的正确步骤。 我将向 C2000Ware 人员重新发布此帖子、以提供有关 错误消息的更多支持。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    如果我在 "Watchdog_ex1_service"示例中将看门狗设置为生成复位信号、我发现了报告的相同错误、并且在 for 循环中添加了 SYSCTL_serviceWatchdog 注释。

    void main(void)
    {
        //
        // Initialize device clock and peripherals
        //
        Device_init();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // Re-map watchdog wake interrupt signal to call the ISR function in this
        // example
        //
        Interrupt_register(INT_WAKE, &wakeupISR);
    
        //
        // Clear the counters
        //
        wakeCount = 0;
        loopCount = 0;
    
        //
        // Set the watchdog to generate an interrupt signal or a reset signal
        //
      //  SysCtl_setWatchdogMode(SYSCTL_WD_MODE_INTERRUPT);
        SysCtl_setWatchdogMode(SYSCTL_WD_MODE_RESET);
    
        //
        // Enable the watchdog wake interrupt signal
        //
        Interrupt_enable(INT_WAKE);
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and realtime interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;
    
        //
        // Reset the watchdog counter
        //
        SysCtl_serviceWatchdog();
    
        //
        // Enable the watchdog
        //
        SysCtl_enableWatchdog();
    
        //
        // Loop Forever
        //
        for(;;)
        {
            loopCount++;
    
            //
            // Uncomment SysCtl_serviceWatchdog to just loop here.
            // Comment SysCtl_serviceWatchdog to have watchdog timeout and trigger
            // an interrupt signal to execute the wakeupISR
            //
          //   SysCtl_serviceWatchdog();
        }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    [引用 userid="370817" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048466/tms320f280025-error-no-source-available-for-_system_post_cinit-after-enabling-watchdog。]然后、我以仿真模式运行、但它停止运行、并显示错误"在 C:/Users\a0224194\workspace_v102\f28003x\ePWM_ex13_up_264\cpu1_ex3\req_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out_out

    看起来正在进行复位、复位后、CPU 在引导 ROM 中停止、因为仿真引导未正确设置。 如果正确设置了仿真引导, 则复位后它应正确引导至应用程序。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    感谢您的深入见解。 我发现如果更改 仿真 启动设置、它现在就可以工作了。 我们似乎只能在内存调试器中更改它、并且无法为 仿真 启动设置配置外设寄存器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    [引用 userid="370817" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048466/tms320f280025-error-no-source-available-for-_system_post_cinit-after-enabling-watchdog/3884215 #3884215"]我们似乎只能在内存调试器中更改它,并且无法为 仿真 启动设置配置外设寄存器,对吗?[/quot]

    没错。  

    此致、

    Vivek Singh