This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:闪存编程器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047650/tms320f28388d-flash-programmer

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000-GANG

大家好、

 

在生产中、TMS320F28388D 推荐使用的闪存编程器是什么?

C2000-GANG 是否支持 TMS320F28388D?

FlashPro-X (X2)是否支持 TMS320F28388D?

我在 https://www.elprotronic.com/pages/ti-c2000中找不到 F28388D

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keurbis、

    让我与 Elprotronic 团队核实一下、然后与您联系。  我将在明天回复最坏的情况。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keurbis、

    我仍在进行上述工作、感谢您的耐心。  

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    Gang 在2020年添加了 F2838x 支持。  但是、最近他们发现从 C28x CPU1解锁 CM 时出现问题。  因此、他们将其拔出并积极地处理以修复错误。

    到目前为止、CodeSkin 支持 F2838x。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您提供当前情况。

     FlashPro 2000 和 FlashPro-X (X2)是否有相同的问题?   

    您是否有他们的发布计划?

     如果您没有在11月2日之前确认吗?

    C2000-GANG、FlashPro 2000 和 FlashPro-X (X2) 只是 一款用于多器件编程器的小型便携式工具。 客户正在考虑 使用它。   因此、我们需要一个发布计划。  

    您是否有用于多器件编程器的工具?

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    Elprotronic 可能需要几周的时间来修复它。   

    我知道 Elprotronic 正致力于 F2838x 的 Gang 更新。  您 可以直接与他们一起查看 FlashPros (support@elprotronic.com)。

    关于您的多器件编程器问题:   对于此器件、目前还没有其他多器件编程工具可用。  第三方工具供应商(DataIO、BPM、Acroview 等)通常在客户接触工具时开始开发这些工具。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    谢谢!

    我将使用 Elprotronic 检查 FlashPro。

    谢谢、此致、

     Kuerbis