This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:是什么导致以下两个中断进入?

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043441/tms320f28032-what-causes-the-following-two-interrupts-to-enter

器件型号:TMS320F28032

您好专家,

   之前的 ERTM 操作将随机进入以下两个中断中的一个:(然后它们将导致芯片进入一个无限循环并且无法正常运行。)

中断空 EMUINT_ISR (空)
中断空 User1_ISR (空)

  对上述两个中断的访问是随机的、进入上述中断的条件是什么?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

       (6) TMS320F28032:将 ERTM 添加到主函数的第一行会影响芯片的功能? ︎ 微控制器论坛- C2000微控制器- TI E2E 支持论坛

       问题来自上述问题,但与上述问题不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好、我正在尝试确定谁最有能力帮助解决这个问题。  您应在星期三之前看到回复。  感谢您的耐心等待。

    此致 、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴凯、

    EMUINT 不会在正常应用中触发、请参阅此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841826/tms320f28377d-what-condition-does-emuint-occur-in-the-tms320f28377d-chip

    基于 EMUINT 和 User1 ISR 都被触发的事实、应用程序可能正在执行意外代码。 我找不到任何将 ERTM 链接到这些中断中的任何一个的文档。

    以下是一些用于确定触发这些 ISR 的指令的建议:

    1.如果您能够重现连接的调试器问题、如上述 E2E 博文中所建议、for 循环可从 ISR 代码中删除、当内核在 ESTOP0处停止时、用户可以单步执行 ESTOP0以查看应用程序返回的位置。

    2.如果只有在调试器断开连接的情况下才会出现这种情况、则需要反向跟踪栈以查找返回地址。 C28 CPU 文档的第3.5.2节显示了在进入 ISR 之前、返回地址在堆栈中的保存位置。 另请参阅为 ISR 生成的汇编、因为编译器可能还会将一些寄存器入栈并更新栈指针。 可以更新 ISR 代码以查找栈中的返回地址、并将其保存到全局变量中、该全局变量可以通过 COM 端口输出或通过连接调试器进行回读(在连接 CPU 之前删除 GEL 文件以防止调试器发出 CPU 复位命令)并加载符号。

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="84566" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043441/tms320f28032-what-causes-the-following-two-interrupts-to-enter/3861582 #3861582"]1. 如果您能够在连接调试器的情况下重现问题、如上述 E2E 博文中所建议、for 循环可从 ISR 代码中删除、当内核在 ESTOP0处停止时、用户可以单步执行 ESTOP0以查看应用程序返回的位置。

    您好、 Ashwini、

       当连接到仿真器时、芯片将不会出现这样的问题。 然后 反向跟踪堆栈以查找返回地址是指向什么?

      检查退货地址是否可以执行任何操作? ERTM 被添加到 Main 的第一行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    [引用 userid="493195" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1043441/tms320f28032-what-causes-the-following-two-interrupts-to-enter/3866922 #3866922"]并 反向跟踪栈以查找返回地址是指向?的内容

    我们可以看到触发 ISR 的地址/指令、看看它是否为我们提供了任何线索。

    我将尝试与一些专家讨论 ERTM 行为。 同时、是否需要在 main 的开头添加 ERTM -我们最好了解这种情况的用例。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashwini、

        由于 ERTM 被添加到 Main 的第一行、所以它将随机进入以下两个中断之一:中断空 EMUINT_ISR (空) 和中断空用户1_ISR (空)。 当 连接到仿真器时、芯片不会出现此类问题。 因此、客户仅加载符号以查看代码。

       因此 、客户希望清楚地知道可以使用什么方法来判断上述中断、或者是否有解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    我们将加入来自 TI 印度团队的其他一些团队成员。  请预计明日10月20日之前收到回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    我刚刚开始关注这个、在我着手详细了解这个主题后、我将通过 Tomm 再次与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    您所解释的内容并不能直接让我找出问题的根源。 那么、还有几个问题要问。

    我假设您在没有连接调试器的情况下运行时会继续使用这些 ISR。

    如果是、

    答:在尝试连接之前、您是否会在 ISR 中看到这种情况 (我的意思是、您可以通过某种方法来确保代码是否通过 GPIO 切换或任何通信正常运行、或者通过某种方法来显示代码在您尝试连接之前已被击中)

    b.每当您尝试连接时,您会看到它最终出现在这些 ISR 的中?

    如果上述问题的答案是"A"、则当发现问题时、请帮助我们了解从0x800到0x810的存储器位置内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 专家,

       客户通过加载符号检查运行状态、 当出现问题时、我将让客户查看内容。  
       很抱歉、此信息延迟了很长时间,我们还打算从 ERTM 的角度说服客户不要正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

         您能给我更多有关0x800到0x810?的说明吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    这些是一些调试状态寄存  器、通常不记录用于正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     各位专家:

       客户目前无法通过链路仿真器查看故障器件、您能告诉我是否有比其他或其他更好的查找方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    故障装置是什么意思? 您是说您在触发这些中断后无法连接到调试器?