尊敬的。
因此、我已经使用 TMS320F28388D 设计了电机驱动应用。
当我尝试从闪存引导时、我遇到了引导失败问题。 但是、它在调试模式下启动良好。
我搜索并在 e2e 论坛中发现了类似的系统和问题。(请参阅以下地址)
我已经尝试了解决方案(添加了禁用看门狗配置)、最终成功了。
但是、我对这个问题和解决方案有几个问题。
1) 1)我想知道它是否 是解决该问题的正确方法。
2) 2)请解释发生此问题的原因以及 闪存引导模式下的根本原因。
3) 3)请解释为什么它在调试模式下工作良好、即使没有任何看门狗配置也是如此。 调试模式 和闪存模式下的引导顺序有何不同?
4) 4) 启动时、必须有理由对看门狗进行处理。 我想知道 禁用看门狗是否正常。
5) 5) 我在参考 e2e 论坛时禁用了看门狗、看门狗的作用是什么?
非常感谢。