This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:ETL 认证

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047118/tms320f28021-etl-certification

器件型号:TMS320F28021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 TI 供应商:

 

 e2e.ti.com/.../2061.main.ce2e.ti.com/.../STL_5F00_C.rare2e.ti.com/.../STL_5F00_H.rar

我的客户使用需要 ETL 认证的 F28021。

我告诉客户使用链接文件来执行此操作。

https://www.ti.com/tool/IEC60730SWPACKAGES#downloads

在他们使用该文件后,编译已通过,但下载时,它无法 正常运行。

在仿真过程中、程序在0x3ff5f5处停止、无法再运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看起来像是在重置器件- 0x3ff5f5看起来像一个引导 ROM 地址。 他们能否确定何时跳到0x3ff5f5? 当它们第一次加载程序时,它是否正确地从 main()开始? 如果它们单步执行代码、它在哪一行开始出现错误行为?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当它们单步执行代码时、它将在执行计时器自检时停止。

    在我关闭定时器后、程序可以运行、但是自检结果标志几乎全部被置位、这相当于所有失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过单步进入计时器测试功能进一步缩小范围? 如果问题似乎出现在 STL_TIMER_TEST_testTimer()中的行上,他们可以检查 ramfuncs 是否在应用程序的早期从闪存正确复制到 RAM。

    检查看门狗是否启用。 计时器测试会延迟一段时间、因此 WD 可能会超时。

    您可以尝试将引导 ROM 符号加载到器件中、以查看0x3ff5f5处的确切位置。 它可能会提供一些提示、说明为何首先发生复位。 在 C2000Ware 中、您可以在\libraries\boot_rom\f2802x\v2_0\rom_sources\Release 中加载.out 的符号。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    从反汇编窗口中 、0x3ff5f5为 ESTOP0。 如果需要、我可以向您发送反汇编代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Angela。 它看起来可能是 WaitBoot 函数、因此这并不能真正为我们提供有关导致复位的原因的提示。

    请遵循我的其他调试建议、看看我们是否可以进一步缩小可能的原因范围。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 客户遇到了一些新问题、程序如下图所示。此函数不起作用。 pExtectedCrc 的结果始终为0。

    uint16 STL_CRC_TEST_testNvMemory (uint32 * pStartAddress、 uint32 * pEndAddress、 uint64 * pExpectedCrc、 uint16 nvMemType)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此主题中的建议答案: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980703/tms320f28027-test-wrong-when-call-stl_generatecrc

    断点状态会影响 CRC 的计算。 这能解释一下他们看到的问题吗?

    惠特尼