This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:GUI Composer 在加载程序后不会启动目标

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048248/tms320f28375d-gui-composer-does-not-launch-the-target-after-loading-program

器件型号:TMS320F28375D

我正在尝试将 GUI Composer 与定制板配合使用。 我可以制作一个在 code composer 中工作的仪表板。 我尝试直接从 GUI 编写器执行同样的操作、然后加载目标、然后停止、从不启动。  在 GUI Composer 中是否需要执行额外的步骤来运行目标?  我尝试了闪存版本的代码和 RAM 版本、两者的工作方式相同。  我正在使用 CPU1和 CLA1 --这可能是问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="248859" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048248/tms320f28375d-gui-composer-does-not-launch-the-target-after-loading-program 我正在尝试将 GUI Composer 与定制板配合使用。 我可以制作一个在 code composer 中工作的仪表板。 我尝试直接从 GUI 编写器执行同样的操作、然后加载目标、然后停止并从不启动[/quot]

    只需确认... 对于在 CCS 中按预期工作的 GC 仪表板、它是从与您描述的问题相同的 GC 项目导出的?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  用于这两种情况的相同项目。  在 GC 中、它连接到 TI Cloud 代理、然后连接到硬件。 这时一切都停止了。  正常情况下随着代码运行开始闪烁的指示灯将保持熄灭状态。  如果我在 Code Composer 中运行它、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我在 Chrome 中的 Mac 上运行 GC (它是否应该在 Safari 下运行?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    它是否与此问题相关?  我在不同的处理器上使用类似的代码:

    e2e.ti.com/.../tms320f280049-connect-only-debug-configuration-does-not-work-when-using-a-flash-program

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是另一种情况、在这种情况下、加载符号会使 CPU 保持在与目标停止且需要重新启动程序相同的位置。 我假设在本例中、程序实际上正在加载到目标中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="248859" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048248/tms320f28375d-gui-composer-does-not-launch-the-target-after-loading-program/3879774 #3879774"]此外,我在 Chrome 中的 Mac 上运行 GC (它是否应在 Safari 下运行?)

    使用 GC 时、实际上首选 Chrome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个指示都表示 正在加载软件。  它似乎在加载后不运行。 处理器保持暂停状态。  是否有解决此问题的建议?  是错误还是我做了错误的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 Chrome 中的 GC 与 F28377D 目标一起使用、但无法重现错误。 在成功加载程序后、目标肯定会被执行。

    我在我的 Windows 笔记本电脑上尝试过这种方法。 下一步是在 Mac 上尝试此操作。 您运行的是什么 macOS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Big Sur 似乎还不能与 Code Composer 配合使用、因此我使用的是运行 OS X 10.15.7的旧 Mac。如果代码影响较大、请尝试使用 CLA 的代码。  感谢您对此进行深入研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="248859" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048248/tms320f28375d-gui-composer-does-not-launch-the-target-after-loading-program/3882616 #3882616"]因为 Big Sur 似乎还不能与 Code Composer 配合使用

    CCS 11.0最近发布。 它正式支持大苏尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在运行 Big Sur 的较新机器上升级到 CCS 11、并重新安装了所有内容、现在 GUI 编写器正在工作。 感谢你的帮助。 它必须是旧机器中的东西。