This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:CM4中的 GPIO 中断

Guru**** 2458730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049276/tms320f28386d-gpio-interrupt-in-cm4

器件型号:TMS320F28386D

尊敬的所有人:

我们可以在 CM4内核中获取 GPIO 中断吗? 我在 TRM 中找不到任何有关这方面的信息。 请任何人在这方面帮助我。

谢谢、此致

Maheshwar P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我为您检查一下!

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CM 上的外部中断不受支持。 您需要使用 C28x CPU、然后根据该 CPU 中断 CM。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用 IPC 中断 CM。