This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:连接仿真器 CCSv3.3 XDS100时出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048617/tms320f28334-problem-connecting-emulator-ccsv3-3-xds100

器件型号:TMS320F28334

我使用 FT2232D USB 接口对板载 TMS320F28334上的闪存进行编程。  我可以使用笔记本电脑上的 CCS 进行连接、但在使用另一台计算机时遇到错误。

消息是:

连接到目标时出错

错误0x80000240/-604

初始化、OCS、

该错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序生成的

SC_ERR_LOB_ANY_LOAD <604>

无法安装所需的动态库。

尝试加载或安装库失败。

如果能提供这方面的任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    由于 XDS100可在您的笔记本电脑上工作、我们可以排除 FTDI EEPROM/state 的问题。

    在不工作的 PC 上、如果您打开 Windows 设备管理器、您是否看到 TI 调试探针的填充?  我正在尝试查看问题是在这个级别还是在 CCS 中。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Matthew。  非常感谢您的回答。  有一个"Texas Instruments XDS560 PCI JTAG Emulator"条目。  驱动程序为"C:\windows\System32\Drivers\XDS560/sys"。  这与工作的笔记本电脑上的情况相同。  但是、在器件状态下、显示"此器件无法启动(代码10)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在笔记本电脑上再次检查、它还显示设备无法启动、但它确实与 DSP 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您能否截取已设置仿真器的 CCS 3.3安装程序的屏幕截图?  此外、我认为 XDS560是另一个仿真器安装的一个赝像、当插入 XDS100时、我们需要在设备管理器中看到它(我们肯定应该在工作的笔记本电脑上看到它)。

    FTDI/XDS100是单独的仓体还是 PCB 设计的一部分?  

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    FTDI/XDS100是我的 PCB 的一部分。  我们的想法是在现场可能需要更新固件的情况下将仿真器安装在板上。

    我们用于安装 CCS v3.3的 HMI 是 Windows 7 Embedded。  我不确定这是否是问题。  从出现的错误消息中,似乎 Windows 安装程序中可能缺少一些文件。   

    昨天我下载了"ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_32.exe"、以查看这是否会在 CCS 安装程序中提供不同的选项(如 XDS100)。  遗憾的是、我使用的 HMI 发生了内部电气故障、因此无法获得任何结果。  我今天将在另一个单元上重试。

    这是设置屏幕。  我将 XDS510仿真器用于我们使用的其他电路板。  这也会在尝试连接时提供与 XDS100相同的错误消息。

    感谢你的帮助。

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    此主题可能对 Win 7安装有所帮助。  https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/85072/how-to-install-code-composer-studio-v3-3-on-windows-7-64bits

    其他人建议了哪些兼容性设置和方法可以在 Win7上正常工作。

    我将补充说、F2833x 器件在基于较新 CCS (Eclipse)的系统中受到完全支持;如果您感兴趣、CCSv4似乎与 Win7兼容。

    最棒的

    Matthew