This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CMPSS 迟滞 DAC 基准电压

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049205/tms320f280025-cmpss-hysteresis-dac-reference-voltage

器件型号:TMS320F280025

各位专家:

请告知我们 CMPSS 迟滞规格的基准电压电平?  它是 VDDA、VDAC 还是取决于 CMPSS 的基准电压?
根据数据表、CMPSS 迟滞值由 LSB 指定、因为使用了内部 DAC。

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    它取决于 CMPSS DAC 设置为 VDDA 或 VDAC 的基准选项。 如果不清楚、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的澄清。 我知道迟滞电压将根据 CMPSS DAC 基准确定。

    此致、
    Hitoshi Sugawara