This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 VCU 上下文保存/恢复的编译器请求(选项-isr_save_vcu_regs)

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048839/tms320f28388d-compiler-request-regarding-vcu-context-save-restore-option---isr_save_vcu_regs

器件型号:TMS320F28388D

您好!
一段时间前 、添加了编译器选项-isr_save_vcu_regs、以解决在不同上下文中使用 VCU (也是硬件 CRC)时出现的 VCU 重入问题。
此选项会在保存和恢复 VCU 寄存器的所有中断例程的开头和结尾添加一些指令。 对于 VCRC、它是2个四条指令。
其副作用是、现在所有中断将具有更差的额外4个周期延迟。 对于完全不使用 VCU 的中断也是如此。 用户不能执行任何操作。

另一方面、有一个中断 pragma、可用于在不使用 ISR 嵌套时缩短 ISR 的延迟(HPI 和 LPI 选项)。 这是通过禁用标准 FPU 寄存器完全保存和恢复来实现的。 这很好、我们经常使用它。

因此、我们的请求是添加类似的选项来禁用 VCU 寄存器在由用户负责的选定中断上的保存/恢复。 这仅适用于 使用--isr_save_vcu_regs 选项的情况。
您对此类功能有何看法?

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    好主意。 我将把它传递给编译器团队、并建议这样做。

    谢谢

    Aravindhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 谢谢。

    此致、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    Aravindhan