Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
C2000Ware 中提供的 VCU (VCU-II、VCRC)库包含用于加速 CRC 计算的函数。 问题是、它不支持在只有1个半字有效、高字节或低字节的数据流上进行计算。 这在 SPI 和 SCI 通信中非常常见。 为了能够使用硬件加速、需要使用数据"打包"、这既不方便又耗时。
我们通过修改汇编源代码并重新编译库来添加了此类函数(这相当简单)、但如果 TI 将其添加到下一个 C2000Ware 版本中、那将会非常好。
此致、
Andy