This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:向 VCU 库发出 C2000Ware 附加请求-仅在低字节和高字节上进行 CRC 计算

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048855/tms320f28388d-c2000ware-addition-request-to-the-vcu-library---crc-calculation-on-low-and-high-bytes-only

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
C2000Ware 中提供的 VCU (VCU-II、VCRC)库包含用于加速 CRC 计算的函数。 问题是、它不支持在只有1个半字有效、高字节或低字节的数据流上进行计算。 这在 SPI 和 SCI 通信中非常常见。 为了能够使用硬件加速、需要使用数据"打包"、这既不方便又耗时。
我们通过修改汇编源代码并重新编译库来添加了此类函数(这相当简单)、但如果 TI 将其添加到下一个 C2000Ware 版本中、那将会非常好。

此致、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    有效建议。 我会将其传递给团队、看看是否可以很快完成。 我想您没有等待项目的进度?

    谢谢

    Aravindhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aravindhan、
    期待在未来的 C2000Ware 中看到它。 我们的"权变措施"可以实现它的功能、但将它直接放在 TI 库中会更简单、更干净。

    此致、
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    Aravindhan